This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:无线 MCU、用于管理两个12V 直流电机的控制(采用 DRV8231ADSGR 芯片)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1450951/cc2340r5-wireless-mcu-to-manage-the-control-of-two-12v-dc-motors-using-the-drv8231adsgr-chip

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

大家好、团队成员:

我需要您针对以下请求提供支持:

############################################################################################

是否可以使用 CC2340R52E0RKP 无线 MCU 来管理两个12V 直流电机的控制(使用 DRV8231ADSGR 芯片)、并使用单个 Cortex M0 (芯片没有专用于射频部分的内核)同时管理无线堆栈?

在我们的应用中、两个板必须持续交换状态信息、而 RX 板必须同时移动两个直流电机、并使用位置传感器控制它们的位置。

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    感谢您联系我们。  

    CC2340R 具有适用于电机控制的计时器(参阅 《CC23xx SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册》中的§10.4.4 - 10.4.7)、从而限制蓝牙通信的开销。  
    此外、即使此器件上没有无线内核、也有多个硬件加速器(数据包引擎、数据白化、CRC)会限制内核的使用。

    此时、我 不担心 CC2340R 器件提供的处理能力与用例要求之间的关系。 我不确定器件上可用的计时器数量是否足以独立驱动两个电机。 请使用我分享的参考资料获取针对您用例的此项检查。  

    我希望这将有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clement、

    同时客户要求进行原理图审阅。

    我会通过电子邮件发送材料

    此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可在以下位置申请设计审核: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 

    此致、