This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:GAP 观测器、被动扫描问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1451325/cc2642r-gap-observer-passive-scan-issue

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好!

我使用的是 CC2642R 模块以及 sdk"simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02"。 我想执行连续 BLE 扫描、并为每个检测到的器件读取 MAC 地址和 RSSI。 但是、我在此 SDK 中找不到类似"Simple Observer"的示例。 实现这一目标的最简单方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。 我建议考虑更新到最新的 SDK 版本- https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 

    对于您的使用-"简单观测器"/sacnner -我建议从 simple_central 器件开始(已经实现扫描功能)。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复和建议。 很遗憾、我目前无法升级到最新的 SDK。 与我当前使用的 SDK 相比、新的 SDK 版本引入了重大变化、这些差异将影响我程序的其余部分。 由于时间限制、我无法承担调整和测试整个项目以确保与新 SDK 兼容性所需的工作量。

    我非常感谢您的推荐、但我想知道是否有办法在我当前的 SDK 版本(3.40.00.02)中实现扫描功能。 非常感谢就如何开展工作提供任何指导。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我建议更新 SDK 版本不是强制性的、这只是我提供的一条常见建议。  

    无论使用的是哪个 SDK 版本、以下内容都应适用:  

    对于您的使用-"simple observer"/ sacnner -我建议从 simple_central 设备(已经实现了扫描功能)开始。  [报价]

    此致、