This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:是否支持 BLE 网状网络?

Guru**** 2589025 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1451981/lp-em-cc2340r5-does-it-support-ble-mesh

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5SysConfig

工具与软件:

下午好!
我使用 cc2340r5和 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_01_02。
我有一个有趣的问题、cc2340r5上是否支持 BLE 网状网络?
由于可以在 SysConfig 中选择网格、但由于缺少 autoconf.h 且无法生成某些字段、因此工程无法与网格汇编。 网状的存在具有误导性。 它是否真正受支持,或者它只是当前版本中的残留物还是一个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 目前、CC2340R5不支持 BLE 网状网络。 在 SysConfigs 中引用的 BLE Mesh 可能是先前 SDK 生成的遗留内容。 我无法在公共论坛上评论 CC2340R5未来可能支持的功能。 有关特性路线图的信息、请联系您的 TI 代表、他们将能够通过电子邮件提供其中一些信息。

    此致、

    1月