This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:cc2745:SPI's DMA 和 UART's DMA 之间发生冲突

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1439543/cc2745p10-q1-cc2745-conflict-between-spi-s-dma-and-uart-s-dma

器件型号:CC2745P10-Q1

工具与软件:

您好、TI:

当我在 CC2745上使用 spi0和两个 UART 时、UART1的 DMA 会与 SPI0的 DMA 相冲突、并且我不能同时使用两个 UART。

是否可以同时使用 SPI 和两个 UART?

谢谢

James

2024.11.14.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您不能使用不同的 DMA 通道吗? 例如、您可以将 SPI DMA 通道更改为 DMA_CH6和 DMA_CH7。

    此致、

    Hg.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Haiatullah、

    我的客户有相同的问题。 通道6和7用于 SPI1、但 SPI1已被使用。 UART1和 SPI0是否可以共享 DMA 通道?

    此致、

    沭阳县

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Haiatullah、

    是否有此问题的最新动态?

    BR、

    沭阳县