This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:采用传感器控制器的最小器件型号

Guru**** 2928950 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1451505/cc2640r2f-smallest-part-number-with-the-sensor-controller

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

您好!

传感器控制器(尤其是电流源、时间数字转换器(96 MHz 计时器)和比较器)非常适合我们的应用。 不久前、我们还采用 CC2640R2FYFVT 制造出原型、其效果非常出色。

CC2640R2FYFVR/CC2640R2FYFVT 是否仍是带有传感器控制器的最小器件型号?

TI 是否有任何其他类似尺寸的电流源和时间数字转换器替代方案? 我们仅关心传感器控制器以及从中获取数据的方法、因此不需要 CC2640R2F 的其他功能(例如 BLE)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    对于您的情况、 CC2640R2FYFVR/CC2640R2FYFVT 可能是目前最适合的。  

    此致、