This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:UniFlash 错误-2131 @ 0x0

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH, LAUNCHXL-CC2640R2, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1449828/launchxl-cc2640r2-uniflash-error--2131-0x0

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLP-EM-CC2340R5、CC2340R5

工具与软件:

尊敬的 TI:

当尝试执行手动"erase ent整个 flash" of the board 时、会弹出此错误。 如何解决?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    此类错误很可能是由 UniFlash 设置不正确或调试探针与器件之间的接线不正确引起的。  

    请分享这两个要素的详细信息(或照片)以帮助我们吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    这是我的设置、即连接到 LP-EM-CC2340R5的 LAUNCHXL-CC2640R2桥接器。  

    擦除 CC2640R2或 CC2340R5的正确方法/设置是什么?  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您分享图片。 该问题实际上与 LP-EM-CC2340R5连接有关。  

    您能否指定错误是否仅在尝试批量擦除或其他操作时发生?  
    UniFlash 的版本号是多少?  
    UniFlash 是否配置为与 CC2340R5连接? (<=这一点实际上非常重要)

    在第一次测试中、您可以断开 UART 信号(黄色和橙色导线)与电源线(灰色和白色)的连接-为了进行闪烁、您只能使用10引脚导线。  

    如果错误仍然存在、请使用另一个板和另一根 USB 电缆运行健全性测试。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UniFlash 版本是8.7.0.4818。  

    我已经断开连接所有连接、并尝试执行"手动擦除->擦除整个闪存"。 如上所示、同样的错误。

    但是、它可以正确检测电路板和序列号、但无法读取器件信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢你。 现在、请尝试仅连接10引脚连接器。

    此致、