This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:HX711库

Guru**** 2341440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1451593/cc2340r5-hx711-library

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件: CC2640R2F

工具与软件:

大家好、我正在从事将 HX711与 cc2340r5 MCU 搭配使用的设计工作。 我用板上的 hx711制作了一个定制板。 我无法从中获得稳定的读数。 在中、如果我隔离 CC2340r5并连接 ESP32、同时获取稳定输出。 我可以获得有关此问题的帮助吗? 我进行了检查、似乎存在库的计时问题。

我使用这个库作为参考、并转换成了 C 语言 https://github.com/bogde/HX711/tree/master/src

我也使用这个博客作为参考。  markelthinkslearnscreates.wordpress.com/.../

谢谢
Bhavik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的博客。 修改后的 HX711库适用于 CC2640R2F。 您需要连接逻辑分析仪才能查看 CC2340R5和 HX711之间的通信。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavik、

    我希望你做得好。 按照 Markel 的意见、首先可能是使用逻辑分析器来确认传入/传出信号是正确的、还可能比较 CC2340R5和 CC2640R2F (* HX711库)之间的信号;以及迁移库以在 CC2340R5上工作(*不太确定 HX711是否与 CC2340R5配合使用)。

    谢谢!
    Alex F