This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:在 CC2642R 上刷写了 host_test_app.hex 无法使用 BTool?

Guru**** 2339750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, LAUNCHXL-CC26X2R1, CC2652RB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1450292/cc2642r-host_test_app-hex-flashed-on-cc2642r-not-usable-with-btool

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC26X2R1CC2652RB

工具与软件:

你好

我在尝试在直接测试模式下控制 CC2642R 以进行认证时遇到问题。

我已成功将当前版本刷写到控制器:

C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/hexfiles/host_test_app.hex、然后我尝试通过 UART 接口使用 BTool 软件对其进行控制。

基本通信似乎正常、但控制器返回 INVALIDPARAMETER。 有人知道为什么会出现这个问题吗? 该器件应可通过 Btool 进行控制、这是正确的吗?

 

此致

马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 刷写项目后、请确保在启动 btool 并选择合适的 COM 端口之前先对器件复位几次。 作为快速测试、您能否确认按照与 LAUNCHXL-CC26X2R1相同的过程 HOST_TEST 是否能够工作?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jan

    复位没有改变任何内容。

    同时、我将使用 SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17随附的 Btool 版本。

    我回到 CC2652RB LaunchPad 尝试在开发套件上运行任何东西。 有趣的是、使用 C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/hexfiles/host_test_app.hex 时、我有一个超时时间。 但是、当我刷写 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17\examples\rtos\LP_CC2652Rb\ble5stack\hexfiles\host_test_app.hex 时、我能够从 Btool 控制 CC2652RB。

    我的问题是、您知道 CC2642R 与旧 SDK 和您知道正在工作的特定 hex 文件的组合吗?

    BTW、这是我的界面设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的观看。 我已经确认7.41 SDK 上 CC26X2R1板附带的十六进制版本可以与 btool 配合使用。 您是否可以尝试在您这边的 CC26X2R1上刷写 simple_peripheral 工作?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新动态:

    同时、我肯定 CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/hexfiles/host_test_app.hex 在 CC2652RB 上不起作用(我当前正在使用 LaunchPad)

    有一次我刷写了 CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/hexfiles/host_test_app.hex、并尝试从 BTool 进行通信、首先使用 XDS110、然后使用 FTDI USB 转 RS232电缆。 我还尝试通过 FTDI 电缆从 Hterm 进行通信。 第一条命令的所有通信均失败。 请参见下图。

     (刷写 CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/hexfiles/host_test_app.hex)

     (使用 Btool 和 XDS110的通信失败)

     (使用 Btool 和 FTDI 电缆的通信失败)

     (使用 Hterm 和 FTDI 电缆时无响应)

    之后、我刷写了 LP_CC2652RB\ble5stack\hexfiles\host_test_app.hex、并再次尝试上述所有操作、仅发送第一个用于 Hterm 测试的命令。 et voilà 一切正常。 请参见下图。

     (刷写 LP_CC2652RB\ble5stack\hexfiles\host_test_app.hex)

     (使用 Btool 和 XDS110的成功通信)

     (使用 Btool 和 FTDI 电缆成功通信)

     (使用 Hterm 和 FTDI 电缆时的正确响应)

    现在、我只需要一个可在 CC2642R 上运行的 host_test_app。 是否有人知道适合他们的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于任何困惑、我深表歉意。 CC26X2R1固件预计不能在 CC2652RB 器件上正常工作。 您是否可以尝试将中的 cc2652rb 示例文件夹中的 host_test 示例导入 CCS、进行构建并用它刷写 Rb 电路板?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jan

    我仍在使用 LaunchPad CC2652RB 进行尝试。

    同样、如果我尝试 CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles\simple_peripheral_app.hex、没有任何反应。 (我正在使用手机上的应用程序进行扫描)。 但是、使用 LP_CC2652RB\ble5stack\hexfiles\simple_peripheral_app.hex、我可以看到它使用"BAUWSimplePeri"进行广播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 很有道理。 如前所述、任何 CC26X2R1映像都无法在 CC2652RB 上运行。 Rb 器件必须用 Rb 映像进行刷写。 您能否尝试在本地构建 rb host_test 以及使用编译后的映像刷写器件?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、确认 CC26X2R1映像在 CC2652RB 上不起作用后、便无需再对我的 CC2652RB Launchpad 进行任何测试。 现在、我将重点介绍实现在 CC2642R 上运行主机测试应用的初始问题、因为我知道硬件设置实际上可以与 LaunchPad 配合使用。

    首先、我尝试了您的建议、在我的 CC2642R 上刷写 simple_peripheral、但可以使用。 我可以用手机看到它在广播。

    但是、如果我尝试刷写 CC26X2R1主机测试应用程序、仍然无法通过 UART 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经测试了随附的图像可与具有 btoole2e.ti.com/.../host_5F00_test_5F00_app.hex 的 LAUNCHXL-CC26X2R1板配合使用

    澄清一下、您的 CC2642R 是放在 LAUNCHXL_CC26X2R1上还是在定制电路板上? 如果您使用定制板、则需要确保 UART 引脚已正确配置、以指向设计中预期的 RX 和 TX 引脚。

    此致、

    1月