This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:图形天线或芯片天线

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1431027/cc2340r5-q1-pattern-antenna-or-chip-antenna

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

我们正在考虑使用 CC2340R5-Q1的紧凑型汽车模块。

当考虑装入约35 mm x 20 mm 基板尺寸的产品时
图案天线或芯片天线的最小配置
如果您对图案天线或芯片天线的最小配置有任何建议、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有几种天线选项、我们的应用手册 AN058 对此进行了详细介绍、链接如下。 我们通常建议使用本应用手册中所述的倒置 F 型天线、但这种天线可能对于紧凑型设计而言太大了。 除了 AN058应用手册中详述的天线之外、我们还确定了 Kyocera AVX 的以下两种产品为可能的选项选项 1 和选项 2。 请记住、Kyocera AVX 天线尚未经过 TI 的全面评估、您可能需要与他们联系以解决您可能遇到的任何设计和布局/实施问题。  

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复
    如果您参考以下 URL
    31引脚天线端子至天线
    您能否提供推荐的电路和常量?
    http://www.ti.com/lit/swra117

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    推荐的射频前端如下所示。 请注意、需要针对您的设计测量和调整天线匹配(元件 Z60、Z61和 Z62)、因为布局和层叠的差异会极大地影响所需的匹配、从而更大限度地提高功率传输。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下图所示
    原理图中列出的 ANT1引脚1、2和3
    这适用于数据表的哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的假设是正确的、引脚1是图中标记为"馈送点"的引脚1、引脚2和3连接到 GND。  

    此致、

    Andrew