This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:自定义低功耗模式

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1450645/cc2652r7-customize-low-power-mode

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

尊敬的专家:

在一个应用中、射频内核需要在处于低功耗模式(待机或关断)时始终通电、因为蓝牙连接需要始终保持稳定(进入时无法断开、处于低功耗模式)。 该低功耗应用设计为使用低容量电池至少工作2天、因此、需要关闭所有不必要的功耗功能。 (示例-传感器控制器内核)。  

是否有可用于创建定制低功耗模式的参考?

2.在这些模式和自定义模式下是否有任何关于唤醒时间(最大值、平均值)的参考?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。  

    如果您可以通过外部方式唤醒器件(例如可按下按钮或等效操作)、则可以考虑将器件设置为 SHUTDOWN 模式。 如果可能、这将节省大量功耗。

    除非应用开启、否则传感器控制器将保持关闭状态。  

    Unknown 说:
    1. 是否有可用于创建自定义低功耗模式的参考?[/QUOT]

    由于我们不鼓励这种做法、因此没有具体提及。

    您可以参考电源驱动器了解所做的工作。  

    Unknown 说:
    2. 在这些模式和自定义模式下是否有任何关于唤醒时间(最大值、平均值)的参考?  [报价]

    时序和开关模式可在该器件的数据表- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2652r7.pdf (§7.14)中找到

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment

    我已使用 power.h 进行检查、并尝试通过访问所需的寄存器进行 HAL 编程。 此外、我已经使用 power.h 通过外部中断测试了关断、但蓝牙正在断开。 因此、它不适合我的应用。

    1)数据表包含创建自定义功耗模式所需的寄存器、但 TI 不建议尝试那样做。   为什么 TI 不鼓励采用此类方法、以及自定义模式会产生哪些后果?

    2) 2)那么、我没有有效的选项、但只能使用空闲模式?

    指出任何事情都将是非常有帮助的,任何指导或帮助的任何方式都将非常感谢。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="634780" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1450645/cc2652r7-customize-low-power-mode/5564044 #5564044"]1)数据表包含创建自定义功耗模式所需的寄存器、但 TI 不建议尝试这么做。??   为何 TI 不鼓励采用此类方法、以及自定义模式会产生哪些后果?

    TI 建议使用功率驱动器、因为它在 SDK 回归测试中进行了测试。  

    我的经验是、开发一个更好 (即更适应特定用例)的功率驱动器是可行的、但要快速升级为重大努力。

    2)所以、我没有有效的选项、只能使用空闲模式?

    我相信您应该首先审查您保持无线电开启的要求-我以前从未遇到过这样的要求。  

    假设您可以在低功耗蓝牙操作之间关闭无线电、则可以使用未修改的 BLE5Stack 和未修改的电源驱动器、并且器件将 在低功耗蓝牙操作之间进入待机状态。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我相信您应该首先审查您保持无线电开启的要求-我以前从未遇到过这种要求。  [报价]

    应用需要在1天内持续连接应用、而不会断开连接。 这就是我需要启用射频内核的原因、否则 配对过程需要反复进行。  

    我的经验是开发 更好的(即更适合特定用例)电源驱动器是可行的、但要快速升级成为一项重大努力。

    您是否对任何与驱动程序相关的更新有任何经验。 无论哪个、只需一个示例即可。   

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    应用程序需要在不断开连接的情况下连续1天连接该应用程序。 这就是我需要启用射频内核的原因、否则 配对过程需要反复进行。  [报价]

    公平地说、您希望长时间保持连接-但 即使器件进入待机状态、CC2652R7上的无线电也可以允许保持连接。 CC2652R7实际上集成了一个 RTC 时钟、该时钟可以及时唤醒器件(及其无线电)以应对连接事件。  

    此外、如果配对过程出现问题、您应该考虑使用绑定。 与意外断开连接的情况一样、必须重复配对过程。  

    您对任何与驱动程序相关的更新有任何经验吗? 无论哪个、只需一个示例即可。   [报价]

    我相信您要求修改电源驱动器-我没有这样的修改、因为这些更改是由实施这些更改的公司拥有的。  

    此致、  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    但 即使设备进入待机模式、CC2652R7上的无线电也允许保持连接

    数据表显示射频在待机模式下关闭。  

    如果配对过程出现问题、您应考虑使用绑定。 与意外断开连接的情况一样、必须重复配对过程。  [报价]

    低功率模式的使用频率更高。 我们打算连续使用每天100ms 的上电时间和900ms 的每秒睡眠时间。 所以、绑定可能不是一个选项。

    我对空闲模式下的射频功能有疑问。 因此、根据数据表、射频内核处于开启状态、CPU 处于关闭状态。 如果蓝牙在器件处于空闲模式时从服务接收数据、可能会发生什么情况。 CPU 能否从蓝牙事件唤醒并再次进入空闲模式、或保持唤醒状态或不接收该事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    同样、即使对讲机在连接事件之间处于待机状态、也可以保持连接-您正在写入、在连接事件期间、对讲机必须打开、但这需要几十人的时间。 您可以使用在保持连接的同时监控器件功耗的 simple_peripheral 示例来验证这一点。  

    内核将 自动上电以便对连接事件进行后处理。

    总之、我建议您收集一些电源跟踪、以便您能够更好地了解功耗-请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/swra478 

    我希望这将有所帮助、

    此致、