This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:使用 WBMS SDK 擦除 CC26X2R1上的整个闪存后出现通信问题

Guru**** 2604035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1454305/launchxl-cc26x2r1-communication-issue-after-erasing-entire-flash-on-cc26x2r1-using-wbms-sdk

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

您好!

我目前正在分析wmain_diagwdevice SimpleLink WBMS SDK 中提供的和示例(simplelink_wbms_sdk_2_00_03_09_eng)。 我使用的开发板是 CC26X2R1 .

在处理这些示例时、我意外点击了下 "擦除整个闪存" 然后、器件之间的通信停止工作。 它在这之前运行的很好。

以下是一些其他详细信息:

  • wmain_diagwdevice在闪存擦除后重新刷写了两个示例(和)、但通信问题仍然存在。
  • 我尝试过多次复位和调试电路板、但未成功。
  • 所使用的 SDK 版本是 SimpleLink WBMS SDK 2.00.03.09_eng .

您能否帮助我确定该问题的原因并建议如何将电路板恢复到之前的工作状态?

感谢您的帮助!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    simplelink_wbms_sdk_2_00_03_09_eng 是 SDK 的非常旧版本。 您是否要升级到最新版本?  

    相关的问题。 我想知道您使用的是"手动网络启动"还是"汽车"以及网络的规模。 默认情况下、在旧 SDK 版本中、网络大小为8 WDS 且汽车网络启动、这意味着您需要足够的 WDS 才能使网络运行。 SDK 中的 UG 中提供了有关如何更改网络大小的指导。

    此致、

    Barbara