This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:从 CC2340R5迁移 host_test

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1454000/cc2340r2-migrating-host_test-from-cc2340r5

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:CC2340R5SysConfig

工具与软件:

嗨、团队:

我一直与客户合作将  host_test 示例从 CC2340R5迁移到 R2。 但是、他们已经测试了他们的代码以及我自己的代码、并且未连接到 BLE 测试仪(尝试了两种不同的设备设置)

我们相信在迁移后很快就会出现 UART 通信问题、因此我们需要一些关于确认 UART 引脚定义是否正确的建议。 您能否帮助我们了解如何修改 TXD、RXD、CTS、RTS 设置并对 其进行正确映射?

我已在下面附上客户的 SysConfig 文件以及他们在配置中共享的一些图像。

e2e.ti.com/.../host_5F00_test_5F00_customer.syscfg

请告诉我、是否还有其他任何东西有助于解决此问题!

谢谢!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    SysConfig 仍被引脚锁定到 LaunchPad 设计。 要解锁它、我们必须点击"Use custom Board":

    让我们将 pinmux 保持在此处锁定、然后根据其设计手动更改引脚。 点击"继续"后、可能出现错误。 必须根据外设的设计为其分配适当的引脚来解决这些问题。 具体而言、对于 UART、根据提供的原理图、TX 引脚可以设置为 DIO20_A11/9、但 RX 引脚必须设置为以下引脚之一:

    这是因为每个 DMA 都具有一组可复用的引脚列表。

    此致、

    1月