This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK:BLE 绑定、配对示例

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1452992/simplelink-lowpower-sdk-ble-binding-pairing-example

器件型号:SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2651R3SysConfig

工具与软件:

您好!

我的客户使用 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 测试 CC2651R3。

 在 simple_peripheral 示例中、它们更改为"无显示或输入设备"、

绑定成功/失败结果不规则。

如果设置"仅显示设备"或"显示 和是和不能"、

粘结是成功在一个稳定的方式。

另一个设置:  

・受支持债券的最大数量: 1.
・Pairing Mode:「发起配对请求」
・与绑定设备同步接受列表:是
・LRU Bond Replacement:Yes

[问题]

配对方法是否仅设置 IO 功能?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关安全性(包括配对)的更多信息、请参阅我们的 SimpleLink Academy 指南: 蓝牙低耗能安全基础—CC13XX CC26XX SimpleLink Academy

    此致!
    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    感谢您提供的信息。

    但这不是我们的问题。 (很抱歉我不是 BT 软件开发人员。)

    这是我客户的问题。

    您能回答吗?

    [报价 userid="524012" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1452992/simplelink-lowpower-sdk-ble-binding-pairing-example "]

    [问题]

    配对方法是否仅设置 IO 功能?

    [报价]

    谢谢!

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供的链接会通过所有配对设置运行。 IO 功能是一种方法、但 SysConfig 中的 Bond Manager 设置具有更多可更改的设置、如 MITM、安全连接等 我会让客户浏览此链接并通过实验来了解可用的不同配对方案。

    除了我提供的实验、我们还有一些文档涉及 BLE security/privacy:Privacy —SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.07.00文档

    以上是他们所需要的一切。

    此致!
    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    非常感谢您提供的信息!

    此致、

    Gr