This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:启动期间的电源和时钟采用

Guru**** 2602305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1453634/cc2340r5-power-and-clock-adoption-during-bootup

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

大家好、  

您是否在芯片上电后盾构芯片启动序列?  

看起来芯片仍然可以正常运行(未安装电感器和安装32K 晶体)、甚至在 ccfg 中具有失配设置。 如果直流/直流和32k 晶体无效、则猜有一种检测机制可以采用全局 LDO 和内部 RC 模式。  

BR. Albin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    1.是的

    2.正确、如果电源电压降至2.1或更低、CC2340R5会自动切换到 GLDO。 不过、该器件不需要32K 晶体即可仅运行48MHz。

    此致、

    按钮