This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:cc2642配对状态完整更新 ID 地址

Guru**** 2603925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1453122/cc2642r-q1-cc2642-pairing-state-complete-update-id-address

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

 尊敬的工程师:

我的客户报告了一个问题:

在 gapbond_pairing_stet_complete 之后、在对等地址更新之前出现了一种情况。 [!Util_isBufSet]。 如下面的红色圆圈所示。

我的问题是为什么我们需要确保 addrPriv 不是全零。 如果我们删除该条件、可能存在什么风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  

    希望您做得好!  

    条件是检查是否已填充对等私有地址(addrPriv)。 如果未填充 addrPriv、并且对等设备正在使用私有地址、配对将失败。  

    此条件的目的是对私有地址进行额外检查。 检查 ADDRTYPE_PUBLIC_ID 和 ADDRTYPE_RANDO_ID 的 addrType 将将对等地址限制为 RPA、但验证 RPA 是否已填充、对于验证配对成功至关重要。  

    总之、此条件验证 RPA 是否已填充、如果未填充 RPA、则该对应该失败。 删除条件可能会导致配对过程中出现错误、因为 addrtype 将显示 RPA、但填充的 addrPriv 可能仍然显示零。  

    如有任何问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    Isaac