This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:C2340R5将支持 BLE5.x、这意味着它支持的数据速率应为2Mbps、但 SysConfig 工具中未启用此选项

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1453966/cc2340r5-q1-c2340r5-will-support-ble5-x-that-means-the-data-rate-it-supports-should-be-2mbps-but-this-option-is-not-getting-enabled-in-sysconfig-tool

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、根据我的理解、CC2340R52将支持 BLE v5.3、因此它必须支持2Mbps 的主 PHY 数据速率、但 SysConfig 工具中仅显示1Mbps 选项为什么?  

辅助 PHY 意味着显示2Mbps 选项。  

让我提出我的需求[我们需要以2Mbps 的 PHY 数据速率发送基于 BLE v5.x 的广播包]、请告诉我们需要在 Basic BLE 示例应用的 SysConfig 文件中完成哪些设置才能实现这一点  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    旧广播仅支持主要广播 PHY 的1M PHY、不支持次要广播 PHY。 请参阅蓝牙核心规范版本5.3第3卷 F 部分第7.8.53节。  

    由于旧广播不包括以 辅助  PHY 开头的参数、因此不允许其他 PHY。

    此致!
    Nima Behmanesh