This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:CC2642R-Q1

Guru**** 2596895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1454938/cc2642r-q1-cc2642r-q1

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

主席先生/女士、你好

我在论坛中搜索了我的问题。 大多数类似的问题都得到了解决、但我的问题却没有解决。

我的 btool 版本 V1.44.03 (BLE5)

使用闪存编程器2成功编程后、我们无法使用 Btool 来触摸此芯片组。  

可能需要进行一些有关 Btool 的设置

[1 ]: - 06:44:31.104.
端口于2024/12/23 18:44:31打开
--------------------------------------------------------
[2 ]: - 06:44:31.160
类型: 0x01 (命令)
-操作码: 0xFC1D (HC3072C30md) Ext_Reset
-数据长度: 0x01 (1)字节
类型:0x00 (0)(芯片复位)
转储(Tx):
0000:01 1D FC 01 00
--------------------------------------------------------
[3 ]: - 06:44:33.176.
消息响应超时
名称= HCC4.12.54Cd Ext_Reset
操作码= 0xFC1D
TX 时间= 06:44:31.160
--------------------------------------------------------
[4]: - 06:44:33.238
器件复位超时
设备可能无法正常工作
--------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板是如何连接到计算机的? 您是否正在使用 XDS110ET?

    此致!
    Nima Behmanesh