This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:cc2745 HSM's bin 文件丢失

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1454949/lp-em-cc2745r10-q1-cc2745-hsm-s-bin-file-is-lost

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具与软件:

您好、TI:

使用 CC2745时、必须首先烧录 HSM 的 bin 文件。 目前存在一个问题、即在使用一段时间后、bin 文件丢失、导致 BLE 无法正常运行并需要重新烧录 bin 文件。 我们希望 TI 可以帮助解决这个问题。

谢谢你。

James

2024.12.23.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    在二进制文件被删除之前器件的运行时间大约多长? 当发生此行为时、芯片上还会执行哪些其他操作? 除非芯片上发生了背靠背芯片擦除操作、否则应该不能通过应用程序来删除二进制文件。

    此致!

    Nima Behmanesh