This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:关于对 CCFG 进行编程的问题。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1455942/lp-em-cc2340r5-question-about-programming-the-ccfg

器件型号:LP-EM-CC2340R5

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我已经开发了引导加载程序、并正在尝试更新我的应用和 CCFG。 但是、当0x4E020000使用FlashEraseSector函数擦除闪存地址(CCFG)时、它返回FAPI_STATUS_FSM_ERROR

您能指导我如何解决此问题吗?

感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCFG 只能在芯片擦除过程中进行擦 除(例如、如果使用 SBL、则 为 BLDR_CMD_CHIP_ERASE;如果使用 SACI、则为 SACI_CMD_FLASH_CHIP)。

    这是为了防止安全漏洞而设计的。

    谢谢!
    Toby