This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:0x20之后的错误代码

Guru**** 2573885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1454157/cc2642r-q1-0x20-error-code-after

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户将其应用程序代码从 SDK 520移植到 SDK 710、 在建立连接后发现 halAssertHandlerExt ()将返回0x20。 但函数没有问题。

他们想知道它的含义以及如何处理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Island,

    他们能否提供有关此问题的调用堆栈或任何其他信息? 如果不提供有关迁移内容的更多信息以及至少一个调用堆栈、就很难确定该问题。

    此致!
    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    连接更新过程完成后建立连接后、每隔1秒报告一次错误代码。 此处不存在功能问题、他们使用的 SDK 是带有补丁的 SDK 710。 我认为最好离线讨论、谢谢。