This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:非易失性存储区域的读取/写入方法

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1455612/cc2642r-read-write-method-for-non-volatile-storage-area

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1UNIFLASH

工具与软件:

专家、您好!

[环境]
电路板:LAUNCHXL-CC26X2R1
SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77
基本示例:ble5stack (simple_peripheral_oad_onchip

我们的客户正在调查如何使用 ID:101或更高版本将多个原始项目保存到 NVS、该 ID 是作为 OSAL SNV 的客户项目准备的。

是否可以使用 UniFlash 或其他工具通过指定 ID 而不指定地址来读取和写入与 OSAL SNV 相关的数据?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A. Fujinaka,

    若要通过 UniFlash 读取闪存、必须提供地址。 无法通过 Uniflash 提供 SNV 中的项目编号来读出数据、因为 SNV 区域可能会被用户移动到另一个地址。

    此致、

    1月