This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在-40°C 和直流/直流自适应峰值电流控制设置处广播失败

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1456449/cc2340r5-advertising-fail-at--40-c-and-dcdc-adaptive-peak-current-control-settings

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将在 CC2340R5上运行低温广播测试。

当我们的设计收到低频(LF)触发时、CC2340R5开始广播。

广告发布后、我们使用智能手机和应用程序连接到我们的设计并"指明"以保持联系。

我们的设计由调谐至2.75V 的台式机发电机供电。

此测试可以正常工作、但如果我们降低设计的 CC2340R5在-40°C 处的温度:

当收到 LF TRIG 时、CC2340R5开始广播并突然停止、我们在几秒钟内获得4 -5mA 功耗。 此问题有时会出现、有时不会出现。 (问题图片如下)

如果它没有出现、当我们"指示"保持连接时、它会出现。

此问题的原因是什么?

在-40°C、CC2340R5 BLE 操作的平均消耗降低。

我想知道是否可能是 DCDD 设置。 我已在 CC23xx TRM 上读取14.2.2、想知道我们是否能够优化自适应峰值电流控制来防止这种情况发生。

 此致、

Titouan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Titouan:

    感谢您联系我们。 我有几个问题可以帮助我们弄清发生了什么。

    1.您使用的是哪个 SDK 版本?

    2.您是否使用自定义项目? 这种行为是否可以在未修改的 SDK 示例上重现?

    3.您使用的是定制电路板还是 Launchpad? 如果使用定制电路板、那么您是否能够使用 LaunchPad 重新测试、以查看是否也出现该行为?

    此致、

    1月