This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:软件开发

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1453675/cc2651r3sipa-software-development

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: CC2651R3

工具与软件:

尊敬的先生:

我们希望开发使用2.4GHz 射频收发器(BT 低耗能或 Zigbee)的无线传感器。  CC2651R3SIPA 完成了所有硬件设计。 我想知道我们是否需要购买任何软件开发工具

和环境(例如、协议栈)等、其成本是多少?  

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John Man:

    对于产生的成本、您将承担 产品级认证的责任。 否则、TI 提供常规的开发工具和免专利费的堆栈。

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    如果我 使用 CC2651R3 MCU 或任何其他 SimpleLink MCU 开发此2.4GHz 射频收发器、是否需要支付下列所有软件工具许可证和环境费用:

    IAR-EW8051-8101;SmartRF4EB 的驱动程序;SmartRF451_459_Programmer Setup_Smart

    之前、我们其他工程师对我的反馈是、如果我们要使用 SimpleLink MCU 进行开发、我们需要支付软件开发工具和环境的费用。 所以我们放弃使用 MCU 进行开发、而是转换为 模块解决方案、以节省一些软件开发成本。 但是、如果不需要 使用 SimpleLink MCU 进行开发而产生软件工具和环境成本、我们可以考虑恢复为原始方案。

    非常感谢

    祝你圣诞快乐

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John Man:

    对于基于 TI 的工具、不提供这些工具(SmartRF Studio、CCS eclipse、FLASH 编程器)、但是对于第三方工具(如 IAR)、它依赖于每个单独的第三方工具并对其进行收费与否;您将需要在此处直接与每个第三方工具进行核实。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    "你说什么?" 这是否意味着 TI 拥有和提供的软件开发是免费的?

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    BTW、您能告诉我此模块(CC2651R3SIPA)的总体射频效率、天线回波损耗和辐射方向图吗?

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John Man:

    您的意思是"没有提供"? 这是否意味着 TI 拥有和提供的软件开发是免费的?

    -是的、TI 拥有的工具是免费的(SmartRF Studio、CCS Eclipse、CCS Theia、闪存编程器、以及 TI.com 上提供的其它工具)。  

    BTW、您能给我分享一下此模块(CC2651R3SIPA)的总体射频效率、天线回波损耗和辐射方向图吗

    -我只能在这里提供 TRM/数据表的相关信息、我们可能需要为射频效率单独创建一个线程、以便硬件工程师可以提供帮助。

    谢谢!
    Alex F