This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:测试错误的连接请求

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1458137/cc2340r2-testing-bad-connection-request

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

嗨、团队:

我正在寻找一种方法来测试错误连接请求的处理情况。  

之前、有一个十六进制文件被编程到软件狗中、该文件会发送错误的连接请求以使测试更容易。 这将连接请求中的某个参数设置为无效值。 我已经尝试使用 BTOOL、但它不允许我在连接请求中设置无效值。

如果此条件尚不存在、您能帮助提供测试此条件的方法吗?

此致!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:  

    您可以找到一些工具-"模糊测试仪"-用于此目的。 TI 的 BLEStack 已经使用此类工具进行了测试-我们可以根据 NDA 分享一些更多详细信息。  

    为了更直接地回答您的问题、 BTool 当然不是此处的正确工具-因为 BTool 将强制实施蓝牙合规性。 您可以从 propRF 工程开始并对其进行修改。  

    此致、