This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:CC2564CSTBTBLESW:频率校正放大器;射频校准

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1457968/cc2564cstbtblesw-cc2564cstbtblesw-frequency-correction-rf-calibration

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC256XSTBTBLESW、 CC2564C

工具与软件:

大家好!  

我将使用带 stm32f4 MCU 的 CC2654C 模块、并使用 BLE 堆栈 CC256XSTBTBLESW_5.1.1.1

通过 FCC 测试结果,我发现 Tx 频率可能偏移约250kHz,我想问是否有任何命令或 API 可以纠正无线电偏移。  

如果 API/命令存在、执行任何引用或示例。   

如果没有 API/COMMAND 、如何纠正射频偏移问题?

非常感谢