This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:CC2755x10硬件和主机集成

Guru**** 2963320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1457620/cc2755r10-cc2755x10-hardware-and-host-integration

器件型号:CC2755R10

工具与软件:

主题: CC2755x10硬件集成指南申请

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

[已编辑]

在此阶段、我们将最终确定电子元件的选择、并致力于原理图设计和 PCB 布局。 为确保将 CC2755x10正确集成到我们的系统中、我们需要此电路的硬件集成指南或参考原理图。

虽然我们认为集成过程可能与类似 CC2745xR/P-Q1 、我们也无法找到该组件的专用指南。

我们的项目使用 CC27xx 器件作为 无线网络处理器 、应用程序在单独的主机 MCU 上运行。

您能为 CC2755x10提供任何相关的文档、集成指南或参考原理图、或者向我们提供等效的资源吗?

感谢您的支持、我期待您的回复。

此致、
[已编辑]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 由于 E2E 是一个公共论坛、我编辑了您的消息的一部分、以隐藏不适合公开共享的信息。  

    对于您的用例、CC27xx 器件的集成似乎与 LAUNCHXL-CC2745R10-Q1 设计文件(修订版 B)中执行的操作类似。  

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这个开发板的演示中、这个接线图似乎是为了其他东西!

    此致、

    Neculai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的关注。  我得到错误的链接。 我会让团队更新。 请耐心等待。  

    此外、 如果您不知道设计何时准备就绪、可以使用以下页面申请(免费)设计审查: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Neculai:

    请给我发送一封很好的电子邮件、以便在我们的团队修复链接时向您发送参考设计 zip 文件。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、

    请向我发送您认为需要的所有内容、以便能够将电路 CC2755x10包含在我的项目中。


    我的电子邮件地址是 ro@elcost


    非常感谢!

    此致、

    Neculai