This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:CC2564C:BT 测试模式/DTM 测试模式(采用 STM32)

Guru**** 2960600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1457777/cc2564cstbtblesw-cc2564c-bt-test-mode-dtm-test-mode-with-stm32

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
Thread 中讨论的其他器件:CC2564

工具与软件:

我正在处理使用 CC2564 + STM32F4器件的工程、我需要添加射频测试模式或 BLE DTM 测试模式。  

按照 CC256x 测试指南、 在测试开始之前必须已加载 Service Pack、如何在模块中加载 SP 数据?

对于 BT 模块测试模式、STM32固件应该做什么?

请执行任何用于 CC256x FCC 测试的示例或固件文件吗?

我是 CC2564的新手、请推荐任何参考和示例、

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个重复的帖子、因此我将关闭它。

    此致!

    Rogelio