This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:CC2564C

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564CSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1457599/cc2564cstbtblesw-cc2564c

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564C、

工具与软件:

我们正在开发一种将 CC2564C + STM32F4与 CC2564CSTBTBLESW 协议栈搭配使用的应用。

现在、我们无法将 CC2564C 转换为 BLE DTM 进行射频测试。

 根据应用手册  CC256x_HCI  测试指南、我们应发送 Testing_Guide 命令

通过 UART+HCI 连接线从 STM32F4传输到 CC2564C。 然后、通过发送包含参数的不同 HCI DTM 命令、

我们可以将 CC2564C 转换为 BLE DTM、以便通过 TX 和 RX 测试进行射频测试。 我的理解是否正确?

答案是否正确。 我们还会要求进一步获取更具体的步骤、以便将 CC2564C 置于 DTM 模式并进行射频测试。

首先、我们尝试通过 UART+HCI 连接线将 HCI 命令从 STM32F4发送到 CC2564C。

是否仅限于一步一步发送 HCI 命令?

类似以下流程: VS_Enable_FCC_RX( Test_Mode )->  HCI_VS_SCRAL_RX Pb_Tester_Packet_(..)  ->在堆栈 API 中运行其他 HCI 命令进行射频测试。

不过、我们是否需要向 BTVS.c 添加其他操作码? 或者为 DTM 射频测试添加其他代码?

如帖子中所述:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/609084/cc2564-fcc-etsi-test-example-code

如果上述步骤有误、请告知我们应该如何进行 DTM 测试?

其次、对于 cc256xc_bt_spv1.5服务包、该服务包数据是否属于 BLE DTM 测试?

我们只需 将 CC2564CSTBTBLESW  堆栈中的 CC256XC.h 替换为 服务包文件、对吗?

堆栈会自动帮助我们将数据加载到 CC2564C?

CC2564C 已推向市场已超过10年、不确定是否有任何更多资源或更新、尤其是关于 DTM 射频测试的资源或更新。

非常感谢能够提供任何有用的 DTM 资源、代码或指南。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Bluetopia STM 堆栈实际上会为您加载 Service Pack。 如果您有 bluetootopia 堆栈的 lastest 5.1.1.1版本、则它将加载可用的最新服务包。

    如果您选择通过 STM 主机向 cc2564C 控制器发送测试命令、则需要按照您引用的 e2e 中的说明、将 VS 测试命令添加到 btvs 文件中。

    但您也可以直接连接到 CC2564C 上的 UART 线路、并使用 HCI 测试仪发送命令(如测试指南中所述)。

    https://www.ti.com/lit/an/swra749/swra749.pdf 

    此致!

    Rogelio