This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:如何获取连接的 RSSI 读数

Guru**** 2961440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1459408/cc2564cstbtblesw-how-to-get-connected-rssi-reading

器件型号:CC2564CSTBTBLESW

工具与软件:

您好!  

我正在使用 stm32f4 MCU 处理 CC256x , 我想获得 RSSI 值,在连接后使用 LE 应用。  

堆栈中的任何 API 都可以读取 RSSI 值吗?

或者只有 HCI 命令可以执行此操作?

我在 CC256x 与 HCI 命令文件中找到一个 HCI 命令、即 HCI_VS_READ_RSSI。  

我需要提供连接句柄,我可以在哪里找到这个句柄?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    创建连接时、您将收到一个连接完成事件、该事件内含连接句柄。

    如果您正在使用 bluetootopia 堆栈、可以使用 API GAP_LE_API  Query_Connection_Handle  

    请注意、HCI_VS_READ_RSSI 不支持 BLE 连接、仅适用于 ACL 连接。 对于 ble 连接、请使用 HCI_READ_RSSI'命令。

    此致!

    Rogelio