This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:uniflash 运行时使用 LP 和 XDS110时出现错误1274

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1459234/cc2340r5-error-1274-using-lp-and-xds110-while-uniflash-working

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好  

 相同 PC 和相同电路板上的 Uniflash 可以检测 电路板和工作。   

客户拥有 CC2340R5 LP   和 一个 XDS110 仿真器  :只需  通过 USB 连接至 PC 即可  

如上所述、Uniflash 可以看到开发板并工作 、但在 CCS 上 、启动 SDK 示例时会出现此错误 1274    

怎么了?    

他们 在使用他们的板时有完全相同的错误,   

谢谢你  

BR
Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlo:  

    感谢您联系我们。  您能否指定 CCS 版本号?  

    下面是一些要测试的元素:

    -您能否让它们使用 Uniflash 批量擦除设备并刷写映像 \examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\hexfiles\basic_ble_app.hex (具有 UniFlash)。 然后重试使用 CCS?

    -创建新的 CCS 工作区并从一个 干净的 basic_ble 工程开始  

    让我们知道您的发现。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement  

    很棒!   我将为您提供反馈

    BR

    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement  

    谢谢!   它正在工作 !

    基本上、 首先需要 在 Uniflash 中执行擦除、 顶部的 Uniflash 会 将检测 CC2340 LP 的功能视为 CC1352 (我不能说为什么)- 您强制使用右板执行擦除、然后执行所有示例等等  

    谢谢你  

    BR
    Carlo