This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:可以将 CC2340R2的工作频率设置为1、2、4 MHz

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, CC2340R5, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1459653/cc2340r2-possibility-to-set-operating-frequency-into-1-2-4-mhz-for-cc2340r2

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件: CC2340R5MSPM0L1306

工具与软件:

TI 团队成员、好!

摘要:关于 CC2340R2工作频率(SYSOSC)的设置、请提供指导。

为了将 CC2340R2的功耗从2.6mA 降低至大约200uA、  

计划将工作频率降至最大4MHz、因为电流消耗为53uA/MHz

它从 CCS CC2340R5 *。syscfg 文件中看不到将工作频率设置为1、2或4 MHz 的选项。

我们是否有任何选项可将此工作频率设置 为1、2或4 MHz、如 MSPM0L1306 *。syscfg 文件提供的 SYSCTL 配置。

有关如何将 CC2340R2工作频率设置为 、2或4 MHz、

谢谢

Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Selvam:  

    恐怕 CC2340R 器件系列除了48 MHz 之外、还没有针对其他内核频率进行测试。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们将在初始版本中提供没有无线功能的产品。

    CC2340R 器件系列是否仍需要48MHz 频率?

    谢谢

    Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我可以为您提供的最佳答案是"TI 尚未对其进行测试"。  

    一般而言、您是关注器件的平均功耗还是其工作状态下的功耗? 通常、CC2340R 将用于在工作模式和待机模式之间交替切换、因此其平均功耗远低于其单独的工作模式功耗。  

    此致、