This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:48MHz 振荡器功能

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1451466/cc2340r5-48mhz-oscillator-functions

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找 IC 的48MHz 振荡器功能模式( VDD 增益),是:

-不带增益设置的可变增益(软件)? 例如> Loopcontrol function、gain switch function。 . .  (启动时增益较高、稳态时增益较低)

-无增益设置的恒定增益(软件)? 例如>全切换模式

-带增益设置的恒定增益(软件)?  例如> low、medium、high 或 Ampsel 00、01、11。 . .  

-带增益设置的可变增益(软件)? 例如> low、medium、high 或 Ampsel 00、01、11。 . .  (启动时增益较高、稳态时增益较低)

您能告诉我增益/环路控制是什么(策略、时序等)吗?

 

其次、当我们在计算48MHz 振荡器振荡裕度的过程中、如果电阻过高、我们会注意到振荡器会从明显的频率漂移开始、而从未在正确的频率建立。 这是什么以及为什么? 通常、如果电阻过高、振荡器不会启动。

µC、对于 Δ Σ PLL、是否需要使用最低幅度的48MHz 振荡器?

祝您愉快!

此致、

Titouan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Titouan:

    1. 不建议用户更改振荡器增益或振幅参数、因为这可能会导致未定义的问题。

    2.虽然这可能尚未记录、但 硬件设计人员通常通过 API 而不是直接写入来设置相关的寄存器字段。

    3.对于增益/环路控制或最小幅度,它是硬件设计团队内部的。 我可以询问您是否愿意、但您实际希望解决什么问题、因为更改这些参数会导致更多问题、因为器件需要使用这些已经设置的参数进行验证?

    4.对于振荡裕度、 您在确定振荡器在可能停止振荡之前可以处理的最大串联电阻时所描述的 Rs_max。 您的电阻可能位于该最大值的边缘。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、

    感谢您的回答。

    好的、我们不会根据您的建议通过软件更改此参数。

    如果可以向硬件设计团队提问、我想知道:

    1 -如果增益是常数或变量及其模式。 正如我前一封邮件的前两个破折号中所示。 (增益/环路控制...)

    2 -要遵守的最小值是什么?

    我的振荡器供应商及其测试需要这些信息、我们可能不会根据您的建议更改这些参数。

    对于你的第四点,这是为了我个人的知识,但为什么晶体漂移时电阻是在这个最大值的边缘? 在我之前的设计中它只是停止振荡。 是因为修整电容器首先停用了吗?

    感谢您的观看。

    此致、

    Titouan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Titouan:

    我将询问您的前两个问题。

    对于频率漂移、您看到的很可能是会影响性能的寄生阻抗。 在这种情况下、寄生电容会改变您的频率、但这是可以预料到的、我们 SmartRF 8中提供了一项功能可以对晶体进行调优。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、

    我错过了单击"这可以解决我的问题"按钮、但没有。

    我们已经调整了 Q1和 Q2参数、以补偿寄生电容并仅仅调整振荡器(晶体)的频率。 仅当电阻位于该最大值的边缘时、才会出现这种现象。 我不明白为什么。 是否是因为修整电容器 Q1和 Q2在电阻处于此最大值的边缘时停止工作? 我们所处的状态是振荡器可以工作、而修整电容器不工作? 当电阻达到最大值时、它们都会停止工作。

    此致、

    Titouan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果振荡器工作、而修整电容不工作、那么频率偏离了多远? 我怀疑电路板布局的寄生效应、而电阻过大、修整电容器无法影响振荡器、这可以通过大偏移频率来表明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Titouan:

    下面是回复:

    1. 是常数还是可变的?
      1. 成正比
    2. 它是什么模式?
      1. 并行
    3. 什么是环路控制?
      1. 数字
    4. 最小幅度是多少?
      1. 300mV

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、

    感谢您的回复和新年快乐!

    目前、您的硬件设计团队的响应令人满意。 如果我需要更多信息或详细信息、我将回复此主题。

    对于振荡器频率漂移、漂移大约为16ppm。 我仍怀疑当电阻处于该最大值的边缘时、修整电容器会停止工作。

    此致、

    Titouan