This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:TIDA-010270:Patch_Design_File 固件下载?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960, CC2674R10, CC2642R, TIDA-010270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1448136/cc2674r10-tida-010270-ecg_patch_design_file-firmware-download

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:AFE4960、、 CC2642R

工具与软件:

您好!

从何处可以获取 ECG_ECG Patch_Design_File 固件? 根据 TIDA-010270设计指南 第22页下载设计文件。 我已下载所有设计文件、但未看到其中有任何固件。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请给我几天时间与团队进行核实。  

    感谢您的耐心。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    感谢您关注我们的贴片设计。

    此设计刚刚发布、固件正在等待发布。 所以您无法在网上找到它。 但我们当然可以与您分享。 您能给我发送一封关于此问题的电子邮件吗?  [已编辑]。 我们可以为您的项目提供更多帮助。

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    我会给您发送一封电子邮件。

    我以前使用 PIC、MSP430和 CC2642R 接触起搏器的工作经验。 我很想知道如何 仅通过 AFE4960和 CC2674R10实现类似的功能。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    现在、可以  通过申请访问该固件、在 TIDA-010270工具页面上获取该固件。

    此致、

    Rogelio