This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:如何启用 TrustZone 模块?

Guru**** 2594380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1458333/cc2745p10-q1-how-to-enable-the-trustzone-module

器件型号:CC2745P10-Q1

工具与软件:

您好、TI:

我们在 CC2745平台上使用了 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61 SDK。 当我们仅在 syscfg 中添加 TrustZone 模块时、就会发生许多错误。 我们发现缺少"ti/drivers/lib/ticlang m33f/drivers_cc27xx_ns.a"、"Build/cc27xx production_full/Release/export/tfm/veneers/s_veneers.o"、我能问为什么只有添加 TrustZone 模块时会发生错误吗? SDK 中是否缺少链接文件? 如果是、如何解决该问题以及如何在启用 TrustZone 时实现启动。

谢谢你。

James

2024.01.07.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我正在询问一些同事有关您的问题。 据我所知、信任区尚未实施、但我会进行验证并与您联系。

    此致!
    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、信任区域尚未实施。 遗憾的是、我们目前没有实施信任区域的时间安排。

    此致!
    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nima、

    非常感谢。

    James

    2024.01.10