This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:如何将 GPIO 引脚用作 SPI CS 引脚?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745P10-Q1, LP-EM-CC2745R10-Q1, CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1458359/cc2745p10-q1-how-to-use-gpio-pin-as-spi-cs-pin

器件型号:CC2745P10-Q1

工具与软件:

您好!

我目前正在通过导入 basic_ble_LP_EM_CC2745R10_Q1_freertos_ticlang 示例在 LP-EM-CC2745R10-Q1上开发一个工程。

(我们使用 Launchpad 进行开发、执行基本测试、然后将其下载到 CC2745R10-Q1。)

我想使用 DIO2引脚(GPIO2)作为 CS 引脚进行 SPI 通信。 但是、当我尝试在 SDK 的 basic_ble.syscfg 中设置 CSN 引脚时、DIO2引脚不在选项中。

据我所知、GPIO 引脚可用作 SPI CS 引脚、但为什么它在这里不起作用?

如果可以根据需要将 DIO2引脚设置为 CSN 引脚、请说明如何操作。

谢谢、此致、

Jaeun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaeun、  

    DIO7、DIO16、DIO19_A6和 DIO23_X32P 是 CS 可针对 SPI 四线配置的唯一引脚。 有关这方面的更多信息、请参阅 数据表的"RHA 外设引脚映射"部分。 您可以使用 GPIO 进行芯片选择、将 SPI 外设配置为3线、并使用 GPIO 控制 CS。  

    如有任何问题、请告诉我。  

    谢谢!  

    Isaac