This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:什么 BoosterPack 用于信道探测演示?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1459321/lp-em-cc2745r10-q1-what-boosterpack-is-used-for-the-channel-sounding-demonstration

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具与软件:

我想演示 ble 6.0的信道探测功能、视频中对此进行了演示。 其中显示了 LaunchPad (带有集成的 XDS 调试器)和多天线 BoosterPack、但网站上找不到可供订购的。 您能提供 URL 吗? 另外、我还想找到所有相关文档、包括 HSM 文档。

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffrey:  

    对于延迟、我们深表歉意。 我将在下周初(01/13-01/14)就 HSM 文档提供回复。  

    对于多天线板、请与您的现场应用工程师联系、了解更多信息和订购。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoffrey:  

    可在 驱动程序 API 指南中找到 HSM 的文档。 请参阅指南中每个加密算法的 HSM 文档。 此外、请参见 编程 HSM 固件文档 和 密钥库文档。  

    如果您在用户指南中搜索 HSM、将会与链接的文档一起弹出更多页面。  

    最后、 有关硬件安全模块的更多深入信息、请参阅技术参考手册的第8章。  

    谢谢!  

    Isaac