This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CAPP 阵列值

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1458408/cc2340r5-capp-array-value

主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

控制器:CC2340R5Q1 (32引脚)

请建议"HFXT Cap Array Q1"值和"HFXT Cap Array Q2值"(我应该提及此值)。 还请帮助我们进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyani:

    我无法为 HFXT Cap Array 提供值、因为它对于不同的设计会有所不同、但我可以告诉您如何自行确定该值。  

    您可以使用 SmartRF Studio 8设置器件以发送未调制的载波、然后可以测量频率偏移。  之后 、您可以更改 Cap Array 的值、直到频率偏移约为0ppm。

    此致、

    Hg.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能至少告诉我如何只使用内部 osc 吗? 与在 cc26x2中一样、我们使用值-43仅用于内部  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyani:  

    您是否重新读取32kHz osc?

    这可以在 SysConfig 中的 Device Configuration 下的 TI 器件部分中启用、方法是选择 LF RCOSC 作为低频时钟源。

    请注意、如果使用 LF OSC 作为32kHz 时钟源、则只能将器件配置为某些角色。 更多有关这方面的信息、请参阅  https://www.ti.com/lit/er/swrz136a/swrz136a.pdf 中的 CLK_01部分。

    此致、

    Hg.