This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652PSIP:LP-CC2652PSIP

Guru**** 2954860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1455362/lp-cc2652psip-lp-cc2652psip

器件型号:LP-CC2652PSIP

工具与软件:

您好!

我尝试构建和刷写 host_test 项目、但要求更新 LaunchPad 板的 XDS110。  

更新程序失败,板不再显示为 USB 设备,无论是在 Mac 或 Windows 机器...

如何恢复电路板?!

Mac OS 14.6.1 (23G93)、  

CCS 版本:20.0.1.4__1.6.1

错误日志:

IcePick_C:警告:需要对 XDS110探针进行固件更新。 当前固件版本为3.0.0.18。 探针必须升级到固件版本3.0.33才能与此软件兼容。 点击"Update"按钮可更新固件。 更新过程中请勿拔下调试探针。 (仿真软件包20.0.0.3283)
IcePick_C:错误:(错误-592 @ 0x0)固件更新程序遇到错误、无法完成。 无法在 XDS110上完成固件下载。 拔下并重新插上 XDS110、然后重试。 如果问题仍然存在、请尝试使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。 (仿真软件包20.0.0.3283)
IcePick_C:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能有一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件和序列号。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。 (仿真软件包20.0.0.3283)
IcePick_C:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能有一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件和序列号。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。 (仿真软件包20.0.0.3283)

提前感谢您!