This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:使用 CCS 编译 CC2745的 OAD 项目中出现错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745P10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1455644/cc2745p10-q1-error-in-the-oad-project-compiling-cc2745-using-ccs

器件型号:CC2745P10-Q1

工具与软件:

使用官方 OAD 项目时、目标"编译后"失败编译器错误(无法执行 sbtool 脚本)的配方如下:

UnicodeDecodeError:'GBK'编解码器无法解码位置12中的字节0xf9:非法多字节序列
[16692]由于未处理的异常,无法执行脚本'sbtool'!

这些路径没有问题、帮助查看执行正常编译还需要配置哪些内容?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要与创建该工具的团队交谈、因为这是 SDK 中包含的新工具。 但是、由于节假日、这些答复可能会推迟到1月2日以后。 感谢您的耐心等待、我会在团队恢复工作的一周内给您回复。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       新信息是否同步?

     此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是什么 SDK 版本? 此外、您能否在编译后处理脚本中向 sbtool 提供参数?

    此致!
    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      SDK8.40在重新安装后可以正常编译。

     此致!