This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:UART 引导加载程序工具

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1461210/cc2340r2-uart-bootloader-tool

器件型号:CC2340R2

工具与软件:

您好!

我们希望通过 UART 接口使用 ROM 引导加载程序来刷写空白 CC2340R2。

我们会在 Windows 平台上使用典型的 USB 串行适配器(而不是 xds110)。

是否有与 TI_CC2340_Linux_SBL 工具等效的 Windows?

或者我们是否需要开发自己的工具?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    下面是指向最新 TI_CC2340_Linux_SBL 的链接。  没有计划对等的 Windows、但您可以考虑在 Windows 系统上使用 Linux 虚拟机或参考提供的源材料、以便开发您自己的虚拟机。

    此致、
    Ryan