This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:芯片 ID

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1462627/cc2651r3sipa-chip-id

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:

你好。

我固件在引导加载程序上进行更新的命令。

在主机 MCU 上获得了以下命令/响应数据。

我想知道 芯片 ID "10 06 F0 00"的详细信息。

请告诉我相关文档等

COMMAND_GET_CHIP_ID
TX:03 28 28
Rx:00 CC 06 06 10 06 F0 00

TX:CC

B.R.

冈崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okazaki、

    在 TRM 中、 COMMAND_GET_CHIP_ID 返回 从 FCFG1 USER_ID 写入的 AON_PMCTL JTAGUSERCODE 寄存器 。  您可以参阅 TRM 的第11.4.1.38节来了解这些值。

    此致、
    Ryan