This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:RTC 版本和 RGZ 版本之间有何差异?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1461993/cc2642r-q1-what-is-the-difference-between-rtc-version-and-rgz-version

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户询问该问题、我无法了解 CC2642 RTC 版本、您能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岛屿、

    RGZ 和 RTC 采用不同的封装类型。 主要区别在于 RTC 封装具有可湿性侧面和0.9mm 最高高度。 RGZ 没有可湿性侧面、最大高度为1mm。

    此致!
    Nima Behmanesh