This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:锁定器件- CAN##39;t 编程/擦除闪存

Guru**** 2958120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, UNIFLASH, LP-XDS110ET, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1461742/cc2340r2-locked-device---can-t-program-erase-flash

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 LP-XDS110ET、 CC2340R5

工具与软件:

嗨、团队:

客户向编程器供应商提供了5个具有 CC2340R2的 PCBA、它们能够读取寄存器、但无法对闪存进行编程/擦除。 当他们尝试对闪存进行编程时、芯片被锁定。 他们无法擦除和解锁芯片。

他们尝试使用 LP-XDS110ET + Uniflash 回滚来擦除和解锁、但失败了。 他们锁定了3/5 PCBA、因此他们现在已经停止以避免锁定其余 PCBA。  

他们是否能够按照几年前相关线程中为 CC2340R5解锁器件的相同步骤操作? 我假设它们基本上遇到了相同的问题。  

如果尚未解锁、我们能否提供有关如何解锁器件的任何其他说明?

谢谢!
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    您能否让客户确认他们从另一个主题中发现了完全相同的问题?  如果可能、提供行为的屏幕截图。

    客户可以使用哪个 SimpleLink F3 SDK 版本来对这些器件进行编程?  他们能否使用 Uniflash 确认其 IC 版本为 RevB/PG2?  他们是否已使用 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 对定制电路板进行过检查 、并特别考虑到 JTAG 线路?

    我怀疑同样的问题是涉及到的,但会知道更多的细节后.

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在从程序员供应商处获得这些特定答案时遇到问题(但仍在工作)。 但是、他们作出了答复、并说:

    "问题是、一旦我在芯片上操作 Flash 寄存器、芯片就无法再读取 SWD 的内部 ID、也无法使用 SWD 来操作这些寄存器。
    我不能用 LP-XDS110ET 做任何事情。"

    不确定这是否会给您任何关于可能发生什么或我们可以让他们尝试其他什么的额外想法... 如果可以了解更多信息、我会告诉您。

    此致!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦我在芯片上操作闪存寄存器

    这就不会有更多的事情要做了。  它们是如何写入 闪存寄存器的 、它们是如何更改哪些特定寄存器的?  他们是否使用 TI SimpleLink SDK 示例代码和 CCS 或 Uniflash 等 TI 映像工具复制了此代码、或者是否需要进行自定义设置才能导致这种行为?

    此致、
    Ryan