This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200AUDBOOST:与 LP-CC2652PSIP 开发套件兼容

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP, CC3200AUDBOOST, LP-CC2652PSIP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1462960/cc3200audboost-compatibility-with-lp-cc2652psip-dev-kit

器件型号:CC3200AUDBOOST
主题中讨论的其他器件:CC2652PSIP、、 SysConfig

工具与软件:

您好!

请确认 subj 与 CC2652PSIP LaunchPad 兼容、而无需修改硬件。

我想验证来自 CC2652PSIP 的 I2S 流、此 Booster 板看起来非常方便。

此致

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢尔盖、您好!

    很遗憾、在内部部署中、CC3200AUDBOOST 和 CC2652PSIP 是兼容的、 自发布支持 CC2652PSIP 的 SimpleLink F2 SDK 以来、SimpleLink 音频插件尚未更新。  因此、您可以参考示例代码并将工程迁移到最新的 SimpleLink F2 SDK、但默认情况下、它们不能在 CC2652PSIP 上运行。   最新的 SimpleLink F2 SDK 中有一个基本的 CC2652PSIP i2secho 示例、该示例使用 CC3200AUDBOOST 作为概念验证。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将升压板连接到 LP-CC2652PSIP、对吧? 您的知识可以节省我大量的时间来检查  两个板的所有引脚

    软件不应该是问题、但感谢您的警告。 我将使用 echo 项目、并将来自音频插件的东西添加到其中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以将升压板连接到 LP-CC2652PSIP、右边

    是的、这是设计使然。  从 i2secho 示例 README 中:

    BoosterPack、电路板资源和跳线设置

    此示例需要一个  CC3200音频 BoosterPack

    有关特定于电路板的跳线设置、资源和 BoosterPack 修改、请参阅  Board.html  初始文本文件。 由于需要跳线、一些电路板将不会使用 SysConfig 中的 CC3200AUDBOOST 硬件组件、而是手动分配 I2S 引脚。

    如果您使用的是 Code Composer Studio (CCS)或 IAR 等 IDE、请参阅工程目录中的 Board.html、以了解使用的资源和特定于电路板的跳线设置。

    Board.html 也可以在 SDK 安装中找到:

        <SDK_INSTALL_DIR>/source/ti/boards/<BOARD>
    • 需要一对(耳机|扬声器)和一个音频源(智能手机)才能观察功能。

    此致、
    Ryan