This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:升级适用于蓝牙5.3的 CC2564CSTBTBLESW

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564CSTBTBLESW, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1462953/cc2564cstbtblesw-upgrade-cc2564cstbtblesw-for-bluetooth-5-3

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件: CC2564C

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户正在使用 CC2564CSTBTBLESW 、并想知道 TI 是否会将其升级到 蓝牙5.3。

如果需要、他们将继续 为其新项目使用 CC2564C。

请帮助确定 TI 是否计划将 CC2564CSTBTBLESW 升级  到 蓝牙5.3。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    遗憾的是、CC2564C 无法更新为5.3规范、因为这需要进行硬件更新。 如果您的客户使用的是 BLE、我们确实有获得5.4规范认证的 BLE 器件。 但是、对于经典蓝牙(BR/EDR)、我们只有5.1认证。

    此致!

    Rogelio