This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:最佳电源电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1463587/cc2652psip-optimal-supply-voltage

器件型号:CC2652PSIP

工具与软件:

您好!

我们的电路由非常高效的 TI 直流/直流转换器(由单节3.7V 电池供电)供电。 连接到 CC2652PSIP 的所有外设均可在1.8V 至3.3V 的电压范围内工作

问题是  CC2652PSIP 的最佳电源电压是多少? 1.8V? 3.0英寸 或3.3V?

我们使用 BLE、I2S、UART、I2C、ADC、并且大多数计时器都处于繁忙状态。 我会为数字器件选择1.8V、但不确定 RFcore。 请提供建议。

 

此致

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:  

    感谢您联系我们。  

    该器件的数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/cc2652psip) 提供了第§8.16节中的图形、其中显示了电源电压对功耗、射频灵敏度、输出功率、ADC 精度和所选电源电压的影响。 我建议您查看这些内容。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、