This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:BLE 示例滞留在 RSA 生成中

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1461123/lp-em-cc2745r10-q1-ble-example-gets-stuck-in-rsa-generation

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1

工具与软件:

你好
我使用的是 CC2745R10_Q1电路板。 一段时间后、器件停止正常引导、我尝试让 OOB 配对正常工作。 在尝试生成 RSA 密钥时、它会卡住、如下面的调用堆栈中所示

我怀疑 HSM 采取了一些措施来阻止程序的正常执行。 运行另一个不易混淆的示例。 它的工作原理是这样。


您以前是否见过此行为? 它可以修复吗?
如何将板恢复出厂设置(包括 HSM 在内的所有内核)

此致

Radhwen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所使用的 SDK 版本是什么?

    此致!
    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nima
    我使用 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_30_00_11_ea  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将 SDK 更新为最新版本(8.40.00.xx)并重新测试。 已知您运行的 SDK 存在问题、并且是在器件发布之前。  

    请告诉我结果。

    此致!
    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更新了 SDK、但这并没有解决问题。
    另一方面,我怀疑 HSM 可能干扰了加密和固件下载。
    经过一些研究、我找到了该指南: 编程硬件安全模块(HSM)—SimpleLink 低功耗 F3 SDK BLE5-Stack 用户指南3.03.04.00文档
    通过执行使用 SDK 中找到的默认映像刷写 HSM 的步骤、可以解决该问题。