This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:直流/直流输入引脚

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2745P10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1464004/cc2745p10-q1-dcdc-input-pin

器件型号:CC2745P10-Q1

工具与软件:

大家好、  

哪个引脚是直流/直流输入引脚? 29还是31?

根据最新的通道/布局、看起来是31、因为10uF 靠近引脚。  

但数据表显示的是 Pin29#。  

您是否确认此信息?  

BR. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、直流/直流输入引脚为31#。