This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:关于看门狗计时器行为

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1463328/cc2340r5-q1-about-watchdog-timer-behavior

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:  

在帖子:CC2340R5-Q1中:看门狗复位异常-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ ñ ol - TI E2E 支持论坛中

我们知道:  

由于看门狗定时器一旦启用就无法被禁用、因此确保看门狗不会使器件复位的唯一方法是重新加载定时器。 看门狗清除不会停止看门狗复位、仅重新加载计时器才允许该操作。  

请帮助检查 TI 是否计划修改 CC2340的看门狗计时器的行为。

如果否、我会让我的其他客户了解 文章:CC2340R5-Q1:看门狗复位异常-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ ñ ol - TI E2E 支持论坛 来处理看门狗功能。

此外、在帖子:CC2340R5-Q1:看门狗复位异常-蓝牙论坛- BluetoothRegistered︎ ñ ol - TI E2E 支持论坛中、  

其中表示可以将复位模式设置为 Watchdog_reset_off。  

但测试结果,从三月先生在岗位似乎不工作和系统 stil 重置.

请帮助检查以下代码中是否缺少任何内容

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    March 使用 RESET_OFF、RESestMode。 他是在回调函数内复位器件、还是器件仍然使用此复位模式进行复位、而在回调内没有复位?  

    此外、March 是否仍在尝试重新加载计时器? 复位看门狗的两个选项是在计时器到期之前重新加载计时器、或使用 Watchdog_reset_off 进入回调而不是复位。 请说明使用的是哪一个。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    感谢您的评论。 我将联系 March 查看正在使用哪个选项。