This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:通过 PA EN 和 LNA EN 引脚状态变化执行回调功能。

Guru**** 2961540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1465765/cc2642r-call-back-function-by-pa-en-and-lna-en-pin-status-change

器件型号:CC2642R

工具与软件:

专家、您好!

我们的客户使用 PA EN 和 LNA EN 引脚来监控 TX 和 RX 状态。

如 debugging-index.html 中所示


//将 LNA 使能引脚 RFC_GPO0映射到 DIO6
IOCPortConfigureSet (IOID_6、IOC_PORT_RFC_GPO0、
IOC_IOMODE_NORMAL);
//将 Tx 起始引脚 RFC_GPO3映射到 DIO7
IOCPortConfigureSet (IOID_7、IOC_PORT_RFC_GPO3、
IOC_IOMODE_NORMAL);

他们希望在更改这些引脚状态时添加回调函数。

在更改 PA EN 和 LNA EN 引脚状态时、是否有插入调用函数的好方法?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A. Fujinaka,

    感谢您的咨询。

    他们是否知道自己尝试监测的 RX/TX 事件类型? 此外、他们是否希望仅出于调试目的或针对其实际应用监视引脚?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    它们使用该 RX/TX 监视器来检查 TX 和 RX 时序。

    它们将执行另一个 CPU 任务、方法是避免使用该 RX/TX 时序来节省峰值电流。

    这不用于调试目的、而是用于实际应用。

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihiko、

    我记得节假日前另一篇帖子(e2e.ti.com/.../5574191 我想问您在哪里能够使用堆栈事件吗?

    BR、

    David。